This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将 XDS110调试器集成到 F28379D

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1516116/tms320f28379d-xds110-debugger-integration-to-f28379d

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

尊敬的团队:

我们正在与德州仪器(TI) F28379D 和适用于德州仪器(TI) C2000的 Embedded Coder 支持包合作。 默认f28379D.ccxml文件为 XDS100v2调试器配置。 但是、我们已经为 XDS110调试器手动配置了 Code Composer Studio (CCS)。 配置.ccxml文件后、我们会遇到以下错误。 请帮助我们解决此问题。

"没有源代码可用于以下位置的"_system_post_cinit ():C:\Users\mputtaraju\Desktop\0x3c\Models\Toggle_GPIO\TOGGLE_LED_ERT_RTW\ccs_Project\Debug\toggle_LED.out DC-DC-CONVERTER:{3}0x3fe493{4}"

"C28xx_CPU1:如果在一个内核上完成擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、还将暂停 CPU1以确定 CPU 的 SR 所有权、CPU 将运行闪存插件代码、之后将设置 CPU1以运行其应用程序。 两个闪存存储体都编程完毕后、用户可以从 SR 开始执行代码。"

"C28xx_CPU1:在读取寄存器 SP 时遇到问题:(错误-1156 @ 0x1)、器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制设备唤醒并重试此操作。 选择"否"可在不唤醒设备的情况下重试操作。 (仿真包12.7.0.00105)"

谢谢、

Anusha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anusha:

    通过几个澄清问题来提供背景信息:

    • 您对 ccxml 做了哪些修改?
      • 您使用的是什么 JTAG 模式?
    • 这是定制电路板还是 LP/controlCARD?
    • 是否向器件输送了正确的电源?
    • 配置了什么引导模式? 请尝试将设备置于等待引导中(如果尚未启动)。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将能够使用附带的目标配置文件通过 XDS110仿真器成功连接到 F28379D 器件。 如果您在与此文件连接时遇到任何问题、敬请告知。

    e2e.ti.com/.../TMS320F28379D.ccxml

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我根据 XDS110配置对.ccxml 文件进行了几处更改、现在开始运行。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我很高兴听到这个消息、请将该主题标记为已解决、现在它已修复!

    此致、

    马特