This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:DAC 配置

Guru**** 2975960 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515903/launchxl-f28379d-dac-configuration

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、 C2000WARE

工具/软件:

我使用的是 C2000 LaunchPad XL TMS320F28379D。 我尝试将其用作三相逆变器的控制器、其中、我需要提供6次模拟正弦测量值作为输入、3次模拟正弦测量值作为输出。 那么、哪个引脚编号可以用作 LaunchPad 上的输入和输出?

谢谢

A Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅以下 C2000电机控制 SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    或数字电源 SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    通常不使用 DAC 来控制逆变器。 相反、PWM 输出用于控制逆变器、如上面的 SDK 所示。

    应有适用于您的特定电路板的示例。 祝您开发成功!

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    感谢您的答复。 我需要将 DAC 输出信号提供给单独的 PWM 驱动器电路。  

    除此之外、我无法正确识别可观察到基准信号的 ADC 模块和 DAC OUT 引脚的模拟输入引脚。

    此致

    A Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    请参阅 C2000WARE 中的示例、了解如何使用 DAC 和 ADC。

    我无法正确识别可观察到基准信号的 ADC 模块和 DAC OUT 引脚的模拟输入引脚。

    这位于数据表的引脚属性表中。  

    此致、

    Ben Collier