This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:由于 CCS 20.1.1中的未知错误、刷写失败

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514776/tms320f28p550sj-flashing-failed-due-to-unknown-error-in-ccs-20-1-1

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

连接 Lauch PAD 时、收到以下错误。  目前使用 CCS 20.1.1。 请帮助我解决这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您从哪个版本的 C2000Ware 导入此示例?  似乎需要添加 LaunchPad 等效目标配置文件 TMS320F28P550SJ9_LaunchPad.ccxml。 您可以在 C2000Ware 的器件支持目录下找到该工具。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我使用 C2000Ware_5_04_00_00版本。 顺便说一  句、您建议用 TMS320F28P550SJ9_LaunchPad.ccxml 替换配置文件的方法效果不错。

    感谢您的帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了! 很高兴听到您的项目正在运行。 感谢您的反馈。

    此致、

    Ozino