This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:从 ePWM 变为 GPIO 时 GPIO 的形状是什么

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515713/tms320f280039c-q1-what-the-gpio-statue-when-it-changes-from-epwm-to-gpio

器件型号:TMS320F280039C-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我向我的客户询问这个问题。

在启动过程中、它们将禁用上拉电阻并配置 GPIO 为输出。 他们将在 后续操作中保留该配置。

它们将在应用代码中更改 GPIO0和 GPIO1功能。

他们会发现何时将 GPIO 从 ePWM 更改为 GPIO、如果这些用户没有使用 GpioDataRegs.GPACLEar.bit.GPIOx 或 GpioDataRegs.GPASET.bit.GPIOx 来定义 GPIO 中的确定输出电平、则 GPIO 将受其他引脚的影响。 (红色信号是 GPIO 功能的电压、有很多噪声)

因此、他们希望检查:

1.如果用户禁用上拉电阻并配置 GPIO 是输出、但他们不 使用  GpioDataRegs.GPACLEar.bit.GPIOx  或 GpioDataRegs.GPASSET.bit.GPIOx  来定义此 GPIO 的输出电压、此 引脚的形状是什么? 它将输出高电压还是低电压?

2.这个引脚的内部电阻是多少? 为什么此引脚的电压会受到其他引脚的影响?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuqing、

    我想澄清您的客户的设置、以便我能够正确回答您的问题:

    Unknown 说:
    他们会发现、当他们将 GPIO 从 ePWM 更改为 GPIO 时、如果他们不使用 GpioDataRegs.GPACLEar.bit.GPIOx 或 GpioDataRegs.GPASSET.bit.bit.GPIOx 来定义 GPIO 中的确定输出电平、则 GPIO 将受其他引脚的影响。
    1. 受影响的 GPIO 输出是否配置为开漏模式?
    2. 受影响的 GPIO 是否从外部连接到其他 ePWM 输出?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.不,它们保留了推挽模式的默认配置

    2.没有

    BRS

    Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    我与其他一些应用工程师交谈过、下面是回答您问题的共识:

    在配置或重新配置后不强制使用该引脚的情况下、它将保持之前的状态(因此、如果从 ePWM 切换、它将保持 ePWM 输出的最后一个状态)、但该器件只有一个内部上拉电阻器、没有下拉电阻器。 如果您禁用上拉、并且不要使用 GPACLEAR 或 GPASET 强制输出、它很容易受到噪声的影响、这可以解释客户在示波器上看到的内容。

    此致、

    Ryan