This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:错误消息:当前未安装产品 C2000WARE v0.0、并且没有可用的兼容版本。

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1522891/c2000ware-error-message-product-c2000ware-v0-0-is-not-currently-installed-and-no-compatible-version-is-available

器件型号:C2000WARE

工具/软件:

当我从 C200Ware 电机控制 SDK (v5.04.00)导入工程时、收到错误消息、提示

"请参阅以下详细信息...
universal_servo_drive_f28p65x
当前未安装产品 C2000WARE v0.0、并且没有可用的兼容版本。 请安装此产品或兼容版本。"

但是、我确实在 与电机控制 SDK 相同的目录中安装了 C2000ware (v5.04.00)。 我使用 c2000ware 已超过两周、没有出现任何问题。 我在 CCS v12.8中使用"workspace12"。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kylie:

    该项目在 CCS 12.8中为我导入罚单

    Unknown 说:
    但是、我确实在 与电机控制 SDK
    相同的目录中安装了 C2000ware (v5.04.00)

    您能否查看已发现的产品列表并看看是否同时显示了 C2000Ware 和电机控制 SDK?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开"Products"选项卡时、C2000Ware  缺失、但点击了弹出窗口右侧的"refresh"按钮、随即显示、现在工程将按预期构建。  

    即使安装了 CCS、CCS 也需要"发现"它。 如果您在 CCS 内从 Resource Explorer 安装软件包、CCS 将自动找到这些软件包。 如果安装在 CCS 外部、则在显式触发外观(通过"refresh"按钮)之前可能无法发现它们