This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:时钟配置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1519887/tms320f28p650dk-clock-configuration

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家、之前此过程可以在此电路板上运行。 现在、我需要在公司的电路板上运行它。 芯片全部为28p65、但公司主板的频率是200 MHz。 它使用外部晶体振荡器、时钟频率为20 MHz。 我目前进行了这些修改、但该过程运行不正确、如图1所示。

图1.

以下是修改:

图2.

图3.  

如果有什么问题、专家可以告诉我吗? 如果我们要将过程转移到开发板、除了时钟之外、还有其他事情需要做吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nie、

    我使用 SysConfig (通过启用器件支持并从构建中排除器件文件夹)为 LaunchXL 和定制板设置时钟到200 MHz -在我的示例中、使用 类似于您的设置的10 MHz 外部振荡器。

    您可以尝试通过 SysConfig 配置时钟、然后将生成的代码与您的代码进行比较、以了解有何差异。

    从您的代码来看、似乎DEVICE_SETCLOCK_CFG这可能是问题的根源。

    此致、
    Sebastian


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nie、

    如 Sebastian 所建议、请使用 SysConfig 为您的 LauncjPad 配置时钟设置。

    此致、

    Joseph