工具/软件:
您好社区:
我全新的 TI Delfino F28379D Launchpad 有些问题。 我尝试使用该嵌入式控制器在 Simulink 中对我的控制算法进行 PIL 仿真、以进行实时闭环仿真。 当我使用"Build, Select and Start"构建代码时 、编译没有错误。 但是、当我使用 Monitor 和 Tune 按钮运行仿真时、会出现此错误:
Error\:External Mode Open Protocol Connect command failed Caused by: Could not connect to target application: XCP internal error: timeout expired, in response to XCP CONNECT command
我在这里阅读了许多文章和主题来解决这个问题。 主要问题似乎是 USB 串行端口。 现在、我的控制器在 COM8上使用串行辅助端口在设备管理器和 Simulink 中配置。 但我认为、对于 Simulink 和 LaunchPad 之间的通信、需要连接 USB UART。
正如我所说的,我尝试在这里的线程上给出的信息,但没有一个是有帮助的。 有这样的解决方案吗? 我是否可以直接与 LaunchPad 和随附的 USB 电缆连接 UART、或者需要更多设备?