This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:SysConfig 是否可以启用非法 ISR?

Guru**** 2998210 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1521549/tms320f28p550sj-can-sysconfig-enable-illegal-isr

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

SysConfig 中的非法 ISR 启用选项在哪里?

请您明确告诉我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    我对这个问题有点困惑、非法指令中断(ITRAP) 是不可屏蔽的、因此应该不需要启用它。 我将请 NMI 专家进行进一步评论。

    此致、

    Delaney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    我的意思是、SysConfig 中是否有此中断寄存器和处理程序名称的选项?

    INTERRUPT_REGISTER (INT_INVALID、&INQUALID_ISR);

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我认为中断不能从 p55x SysConfig 配置、仅在从外设启用时添加中断配置。

    由于 ITRAP 不来自任何外设、因此需要单独配置、就像设置 NMI 矢量 addr 的方式一样

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prathan、

    我明白了。

    我们如何在未来的 SysConfig 中将此选项添加到"其他"中?