This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:TMS320F28386D 中断说明和问题

Guru**** 2988570 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514365/tms320f28386d-tms320f28386d-interrupts-clarifications-and-questions

部件号:TMS320F28386D

工具/软件:

您好:

在分析 TMS320F28386D 设计时、我发现 TRM 中存在多个关于中断的不一致之处。 您能否澄清以下信息?

什么是 CM_RAM_TESTERROR_LOG、CIPC、MPOST 和 SDFM 中断?
TRM 中的 SDFM 部分(28.1)指出、仅存在 SDy_ERR 和 SDyFTLx_DRINT、但 CLA/CPU 的中断列表并不显示相同的情况。
似乎只有 CPU1连接到 MPOST 功能。 它到底是什么?

I2CA 似乎有两条中断线路 INT1.9和 INT8.1。 是否应该是 I2CA 和 I2CB?
CANA_IFx 在表11-1中重复出现。 是否应为 CANB?


谢谢、
Alexy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexy:

    很抱歉我延迟了回复。 下面是您最后三个问题的答案、我将很快回复您、并为前两个问题提供解释。

    [引述 userid="649155" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514365/tms320f28386d-tms320f28386d-interrupts-clarifications-and-questions

    似乎只有 CPU1连接到 MPOST 功能。 它到底是什么?

    [/报价]

    MPOST 是"内存开机自检"模块、请参阅下面的说明。 此处链接的应用手册 也提供了更多详细信息。  

    Unknown 说:
    I2CA 似乎有两个中断行 INT1.9和 INT8.1。 是否应该是 I2CA 和 I2CB?
    [/报价]

    配置后、这两个中断看起来执行的操作是相同的、但如果应用程序要求 I2C 在 PIE 中具有高优先级、则可以使用 INT1.9、如果您希望 I2CA 操作具有较低的优先级、则可以使用 INT8.1。 它基本上只是避免了为了获得高优先级 I2C 中断而需要实现中断嵌套。 我不认为文档中的任何地方都明确对此进行了说明、因此我将确保添加了说明。

    [引述 userid="649155" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514365/tms320f28386d-tms320f28386d-interrupts-clarifications-and-questions

    CANA_IFx 在表11-1中重复出现。 是否应为 CANB?

    [/报价]

    是的、底部三个应该是 CANB_IFx。 我通过 SDK 的以下软件枚举进行了确认:

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    感谢您的回答。
    对于其余的问题、您是否得到了任何反馈?

    此致、
    Alexy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexy:

    感谢您的耐心。 以下是您其余问题的答案:

    CM_RAM_TESTERROR_LOG、CIPC、MPOST 和 SDFM 中断是什么?
    [/报价]
    Unknown 说:
    SDFM 部分(28.1)中的 TRM 规定:仅存在 SDy_ERR 和 SDyFTLx_DRINT、但 CLA/CPU 的中断列表显示的不相同

    PIE 表中的 SDFM1/SDFM2中断是 SDy_ERR 中断、SDFMyDRx 中断是 SDyFTLx_DRINT 中断。 我觉得这有点令人困惑、因为 PIE 中使用的名称不同。

    请支持对您有帮助的任何回答。  Slight smileμ s

    此致、

    Delaney

    [/quote]