This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:仿真 EEPROM 的存储器要求和擦除时间是多少

Guru**** 2582105 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520597/tms320f28p559sj-q1-what-the-memory-requirement-and-erase-time-of-emulation-eeprom

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我向我的客户询问这个问题。 它们需要4KB EEPROM、擦除时间需要 100万倍。

您能否帮助:

1.如果我们需要4KB 仿真 EEPROM、 实际需要多少闪存?

2.我们的 EEPROM 有多少次擦除时间? 我们有任何测试数据吗?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.如果我们需要4KB 仿真 EEPROM、 实际需要多少闪存?

    -请参阅 第3代 C2000实时控制器的 EEPROM 仿真(Rev. A) 应用手册。 实际所需的闪存大小将取决于实现情况。 如果使用 SDK 示例、具体取决于您使用的是64位模式还是页面模式。 页面模式使用 每个 EEPROM"组"的前128位、  每个页面额外使用128位来跟踪当前 EEPROM 页面。 用户可以配置页和组的数量。

    2.我们的 EEPROM 有多少次擦除时间? 我们有任何测试数据吗?

    -请参阅 TMS320F28P55x 实时微控制器数据表(修订版 B)的"闪存参数"部分。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    [引述 userid="618001" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520597/tms320f28p559sj-q1-what-the-memory-requirement-and-erase-time-of-emulation-eeprom/5845761 #5845761"]

    我们的 EEPROM 有多少次擦除时间? 我们有任何测试数据吗?

    -请参阅 TMS320F28P55x 实时微控制器数据表(修订版 B)的"闪存参数"部分。

    [/报价]

    我认为 EEPROM 的擦除时间与闪存的擦除时间不同。

    当我们仿真到 EEPROM 的闪存时、我们不会擦除闪存扇区、甚至不会实际擦除闪存、而只是进行仿真。  

    在 EEPROM 中、我们有一个关于1个字擦除时间的参数。 我们有这个参数吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果在闪存中模拟 EEPROM、则擦除和编程时间将与闪存的时间相同。

    当我们将闪存仿真到 EEPROM 时、我们不会擦除闪存扇区、甚至不会实际擦除闪存、而只是进行仿真。

    这是什么意思? 必须先擦除闪存、然后才能再次写入闪存、以便对 ECC 进行重新编程。

    闪存中的最小擦除大小是一个扇区、您可以通过仿真创造擦除一个字的外观。

    请参阅 C2000Ware\driverlib\f28p65x\examples\c28x\flash 下的 EEPROM 示例(这适用于 F28P65x、但应该易于移植)了解示例实现。

    此致、

    Alex