This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:什么是 FPU_OFLOW? 为什么会设置此 PIEIFR 标志?

Guru**** 2950350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520524/tms320f28388s-what-is-fpu_oflow-why-will-cause-this-pieifr-flag-set

器件型号:TMS320F28388S

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户输入 Interrupt_DefaultHandler、我们转储寄存器、找到了 FPU_OFLOW 集、但没有找到有关此集的任何信息、您能解释为什么设置此标志吗?

e2e.ti.com/.../3652.28388S_5F00_Reg_5F00_202505290810.txt

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

     FPU_OFLOW 中断 是 FPU 溢出中断。 请参阅以下信息:

    这是从 FPU 入门 文档中获取的。 我将请 FPU 专家提供更多信息。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zane、  

    似乎发生了 FPU 溢出并触发了此处理程序。 发生这种情况的原因取决于我无法了解的应用程序代码中发生的情况。 您能否与客户核实这一情况-哪个操作触发了这一情况?