This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C-Q1:PIEIFR7.INTx16未在 DCC 示例中设置

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1521693/tms320f280039c-q1-pieifr7-intx16-does-not-get-set-in-dcc-example

器件型号:TMS320F280039C-Q1
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

在 c2000ware DCC 示例 dcc_ex4_clock_fail_detect 中、会生成中断并进入 ISR。 但是、未设置 PIEIFR7.INTx16标志。 组 ACK 标志 PIEACK.ACK7被置位。 根据 TRM、应设置两个标志。 为什么 未设置 PIEIFR7.INTx16标志?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

    请参阅下面的 PIEIFRx 说明:

    此致、

    Aishwarya