This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:DCxEVT2事件触发

Guru**** 2988730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1521633/f29h850tu-dcxevt2-event-triggering

器件型号:F29H850TU

工具/软件:

您好 Champ、

关于下面的 DCxEVT2事件触发方框图、我想与您确认、 这里是否有拼写错误?  

我知道应该将它从"1"更改为"2"、在这里我标记为蓝色、对吧? 谢谢!

BR、

Fengyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

    是的、正确。 我将提交一个文献错误并在下一个 TRM 版本中得到修复。

    此致、

    Ryan Ma