Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800154-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800154-Q1 工具/软件:
尊敬的团队:
我们有关于 TMS320F2800154-Q1控制器的一些问题、因为我们计划将其用于我们的一种汽车应用:
-
您能否澄清一下控制器采用的是单核还是双核架构? 数据表提到了120 MHz 频率、但我们的特定 MCU 器件型号(F2800157QPNRQ1)在数据表中列为100 MHz。
-
请确认微控制器的架构。 它是基于 ARM、电源架构还是不同的架构?
-
数据表包含有关此 MCU 的 ASIL 等级的信息。 这些额定值是否适用于数据表中列出的所有器件型号、或者仅适用于选定的器件型号?
- F2800154QPHPRQ1和 TMS320F2800154-Q1之间的区别是什么?