This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800154-Q1:TMS320F2800154-Q1

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800154-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1521522/tms320f2800154-q1-tms320f2800154-q1

器件型号:TMS320F2800154-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们有关于 TMS320F2800154-Q1控制器的一些问题、因为我们计划将其用于我们的一种汽车应用:

  1. 您能否澄清一下控制器采用的是单核还是双核架构? 数据表提到了120 MHz 频率、但我们的特定 MCU 器件型号(F2800157QPNRQ1)在数据表中列为100 MHz。

  2. 请确认微控制器的架构。 它是基于 ARM、电源架构还是不同的架构?

  3. 数据表包含有关此 MCU 的 ASIL 等级的信息。 这些额定值是否适用于数据表中列出的所有器件型号、或者仅适用于选定的器件型号?

  4.  F2800154QPHPRQ1和 TMS320F2800154-Q1之间的区别是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.双核始终在锁步模式下运行。  120 MHz 最大值、某些器件型号(偶数编号152,154,156)限制为100 MHz。  

    2. C28x CPU

    3、TUV 认证 https://www.ti.com/lit/pdf/sffs748

    4.第一个是特定的可订购器件型号。 第二个是通用器件型号、涵盖采用154配置的所有封装