This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-SSU-EVM:有关 SOM 使用的问题

Guru**** 2988390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510648/f29h85x-som-evm-questions-about-ssu-usage

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM

工具/软件:

我正在尝试在 AutoSAR 工程中使用 SSU、应该将所有工程文件添加到中 代码和数据-段 、因为 SSU 需要代码 绑定才能链接。 还是有简单的方法?

此外、在程序执行期间、我是否可以通过软件更改 APR 中 LinkID 开始、结束、访问寄存器的值?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    如果我将所有项目文件添加到中、我将尝试在 AutoSAR 项目中使用 SSU 代码和数据-段 、因为 SSU 需要代码 绑定才能链接。 还是有简单的方法?

    您计划使用哪种 SSU 模式? 如果使用 SSU 中的 LINK 和 STACK 功能、则所有代码都需要绑定到 LINK。 最简单的方法是通过每个链接的"Code & Data"部分包含文件。 出于好奇心、您的项目中有多少个文件?

    此外、在程序执行期间、我是否可以更改 LinkID 的 start、end、access register in APR、by software 的值?

    此处是否打算在程序执行期间更改权限? SECCFG (闪存中存储所有 SSU 设置的区域)仅在启动时加载。 程序执行期间对 SSU 权限的任何更改都不会在该程序执行期间生效。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、
    对于第一个问题、我使用 SSU MODE2中的 LINK 和 STACK 功能。 此时我的工程中没有太多文件、但请考虑进一步了解、工程中可能会添加更多文件。 器件 应用程序模式中的自定义部分 ? 首先将所有函数代码添加到一个部分、然后将此部分添加到一种应用模式?

    对于第二个问题、我正在尝试满足 AUTOSAR 要求、这将阻止从同一操作系统应用程序中的所有其他任务/ISR 对不受信任应用程序的任务/类别2 ISR 的私有栈进行写入访问。
    我注意到在 TRM 10.2访问保护范围中、 访问保护寄存器在引导时加载、但之后可以通过以安全根权限运行的代码进行修改 。
    因此、我可以使用这一建议:
    1.使用2个 APR、APR1起始地址和结束地址都是任务的栈地址范围。 APR2起始地址和结束地址是当前正在运行的任务栈地址范围。 对于所有链路、APR 的两个访问都是 R/W。
    2. ARP2起始地址和结束地址将更改为当前正在运行的任务的栈地址范围,此时禁用 APR1 ,使当前任务只能读取和写入其所有者栈。
    3.任务终止时、禁用 APR2、启用 ARP1。 以便系统可以具有管理任务堆栈的访问权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于第一个问题、我在 SSU MODE2中使用了链接和堆栈功能。 此时我的工程中没有太多文件、但请考虑进一步了解、工程中可能会添加更多文件。 器件 应用程序模式中的自定义部分 ? 首先将所有函数代码添加到一个部分、然后将该部分添加到一个应用模式?

    是的、有几种方法可以使用 SSU 工具将代码和数据映射到不同的 LINK (应用模块)。 一个是如前所述、您将文件作为链接的一部分包括、它会将该文件中的所有代码和数据与您为其包含的链接相关联。 另一种选择是为某个段分配代码和/或数据、并在应用模块中启用"Use Custom Section"、然后将该段添加到应用模块。 这两种方法也可以一起完成。 例如、如果您在 Link3中包含一个文件、但在该文件中有一个要与 LINK4关联的函数、则可以将该函数放在您定义的特定段中、然后将该段包含在 LINK4中。 如果不清楚、请告诉我、我很乐意进一步解释。  

    AUTOSAR 请求、该请求阻止从同一操作系统应用程序中的所有其他任务/ ISR 对不受信任应用程序的任务专用堆栈/类别2 ISR 的写访问。

    好的、为了确保我明白、在 AUTOSAR OS 应用程序中有不同的任务、这些任务都有一个私有栈。 要求这些任务的每个栈都需要与其他任务的栈隔离、以便不启用写入访问权限?

    [报价 userid="632760" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510648/f29h85x-som-evm-questions-about-ssu-usage/5810164 #5810164"] 访问保护寄存器在引导时加载、但之后可以通过以安全根权限运行的代码进行修改 .

    是的、这是对的。 对于 APR、LINK2能够修改 APR 寄存器、除非 SECCFG 将其标记为锁定。  

    访问保护范围定义不能相互重叠。 该建议表明您的 APR2处于 APR1的范围之内、但这是不可能的。 配置将产生 APR 覆盖范围冲突的错误。我了解、目的是根据上下文禁用和启用 APR1和 APR2、但我不知道时间会起作用(即在操作系统必须计划新任务执行时"切换"APR)。 您如何知道哪个任务是当前的执行任务、是否有办法抢先了解这一点?

    您是否有计划如何使用 SSU 对操作系统应用程序进行分区的图形表示? 我很高兴能一起会面并讨论这一点、从而详细了解我们如何满足 AUTOSAR 要求。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Marlyn、

    是的、有几种方法可以使用 SSU 工具将代码和数据映射到不同的链接(应用模块)。 一个是如前所述、您将文件作为链接的一部分包括、它会将该文件中的所有代码和数据与您为其包含的链接相关联。 另一种选择是为某个段分配代码和/或数据、并在应用模块中启用"Use Custom Section"、然后将该段添加到应用模块。 这两种方法也可以一起完成。 例如、如果您在 Link3中包含一个文件、但在该文件中有一个要与 LINK4关联的函数、则可以将该函数放在您定义的特定段中、然后将该段包含在 LINK4中。 如果不清楚、请告诉我、我很乐意进一步解释。  [/报价]

    很明显、我可以理解。

    好的、为确保我理解、在 AUTOSAR OS 应用程序中、任务不同、这些任务都有一个私有栈。 要求这些任务的每个栈都需要与其他任务的栈隔离、以便不启用写入访问权限?

    是的、您是对的。 有不同的任务、每个任务都有专用栈。要求这些任务的每个栈都需要与其他任务的栈隔离、以便不启用写入访问权限。

    访问保护范围定义不能相互重叠。 该建议表明您的 APR2处于 APR1的范围之内、但这是不可能的。 配置将产生 APR 覆盖范围冲突的错误。

    好的、我想我只能将一个 APR 用于栈地址交换。 在任务运行之前、我会动态更改开始和结束寄存器。

    我明白、目的是根据上下文禁用和启用 APR1和 APR2、但我不知道时间会起作用(即在操作系统必须计划新任务执行时"切换"APR)。 您如何知道哪个任务是当前的执行任务、是否有办法抢先了解此任务?

    是的、 在 OS 必须安排新任务执行时、我们有一个 MPU 开关操作。

    非常感谢、我很高兴在稍后的会议中与您讨论这些问题。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将操作系统文件包括到项目中、但生成错误 occours、我使用了操作系统文件中的函数。 为什么会出现这个问题?

    请参阅下图。

    此致、

    Zhang Yu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您看到 Os_Alarm 的错误吗?

    这是我看到其中包含的第一个操作系统文件、但我想知道您是否看到链接器找不到该文件的构建错误。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试第二种方法、使用  应用程序模式中的自定义部分 但它也会导致生成错误。 并且.map 文件中没有操作系统段、操作系统函数地址也不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    使用第一种方法(包括 LINK2中的所有操作系统文件)、您能否删除文件扩展名?

    例如、将其改为仅 OS_ALARM、而不是 OS_ALARM_c。 对包含的所有文件执行此操作。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我犯了这个错误、但仍然有一些错误、操作系统函数没有填充到 LINK2_CODEAPR_FLASH 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您能否增加 RAM 中链路2闪存和 RW 数据的大小?

    这可以通过安全根模块配置中的"Code & Data - Sizes"部分来完成、如下所示:

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:

    我增加了  RAM 中链路2闪存和 RW 数据的大小。 构建问题正常。

    但 现在无法将 SSU_ex1_mode2.out 下载到闪存中、请查看下面中显示的错误。

    我已执行  ‘允许 NonMain 闪存 擦除..."  选项。  

    此问题可能是由什么引起的?

    此致、

    Yu Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yu 您好:

    我是否可以建议先对默认 SECCFG 重新编程?

    请加载以下.out: c:\ti\f29h85x-sdk_1_01_00_00\source\defseccfgbin\default_seccfg_bankmode_0_ssumode1.out

    然后、在器件上执行 POR。 然后、正常为您的工程加载.out (之后使用 POR)。 如果之后仍然看到闪存问题、请告诉我。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此方法效果很好、输出文件可成功加载到电路板中。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marlyn:
    我根据 SSU_ex1_mode2演示添加了一个属于 LINK7和 STACK2的应用模块3、操作系统代码属于 LINK2_CODEAPR_FLASH。
    OS code call.port @_c29_secure_LP_memset、它是常用代码属于 LINK3、CURRLINK 应为 LINK3、但剂量不会改变。
    在添加应用模块3之前、当程序在同一位置运行(操作系统代码 call.port @_c29_secure_lp_memset)时、CURRLINK 将更改为 LINK3。
    如果 CURRLINK 剂量未更改、APR 访问将无效。
    可能是什么原因导致的?

    此致

    Yu Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    感谢您分享最新问题。 当我对您发送的项目有疑问时、让我们通过电子邮件继续讨论。 适当时、我们可以在 E2E 上继续讨论。  

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu:

    只需重新发布此问题与 CURRLINK 已解决的信息。 加载 default_seccfg_bankmode_0_ssumode1.out 后会看到此行为。

    加载工程后、CURRLINK 将更新为正确的链接。

    此致、

    Marlyn