This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:使用寄存器操作来操作 CLB 寄存器而不是使用库函数可以节省 CPU 使用时间、但 CLB 无法正常工作。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1522545/tms320f28p650dk-using-register-operations-to-manipulate-the-clb-registers-instead-of-library-functions-can-save-cpu-usage-time-but-the-clb-is-not-working-properly

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、工程师:

我测试了使用库函数进行操作的方法、这会占用大量 CPU 时间。 与直接寄存器操作相比、差异为10倍。 在以下程序中、 endat22_reset_CLB() 函数是例程提供的库函数、而 RstCLB_endat22() 函数是 ME 修改的寄存器配置函数。 我进行了一些修改、逐一进行了比较。
使用 endat22_reset_clb()时、可以按预期发送和接收数据;但是、用 RstCLB_endat22()替换数据无法正常发送数据。
替换后、CLB 寄存器中的更改相同、但 CLB 无法按预期运行。

void endat22_reset_CLB(void)
{

    CLB_setGPREG(CLB4_BASE, 0);

    //
    // Turn OFF the CLB functionality
    //
    EALLOW;
    HWREG(CLB4_BASE + CLB_LOGICCTL + CLB_O_LOAD_EN) = 0;
    EDIS;


    //
	// Clear Counters - this will clear counter REGs. Add_shift_on_even_en should be Zero for this to take effect.
	//
    CLB_writeInterface(CLB4_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_0_LOAD, 0x0);
	CLB_writeInterface(CLB4_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_1_LOAD, 0x0);
	CLB_writeInterface(CLB4_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_2_LOAD, 0x0);

	//
	// Clear and reload the HLC registers
	//
	CLB_writeInterface(CLB4_BASE, CLB_ADDR_HLC_R0, 0x9);
	CLB_writeInterface(CLB4_BASE, CLB_ADDR_HLC_R1, 0x0);
	CLB_writeInterface(CLB4_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_1_MATCH1, 0x2);

	CLB_setOutputMask(CLB4_BASE, 0, false);

//CLB3
	CLB_setGPREG(CLB3_BASE, 0);

    //
    // Turn OFF the CLB functionality
    //
    EALLOW;
    HWREG(CLB3_BASE + CLB_LOGICCTL + CLB_O_LOAD_EN) = 0;
    EDIS;

    //
	// Clear Counters - this will clear counter REGs. Add_shift_on_even_en should be Zero for this to take effect.
	//
    CLB_writeInterface(CLB3_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_0_LOAD, 0x0);
	CLB_writeInterface(CLB3_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_1_LOAD, 0x0);
	CLB_writeInterface(CLB3_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_2_LOAD, 0x0);

//CLB2
    CLB_setGPREG(CLB2_BASE, 0);

    //
    // Turn OFF the CLB functionality
    //
    EALLOW;
    HWREG(CLB2_BASE + CLB_LOGICCTL + CLB_O_LOAD_EN) = 0;
    EDIS;

	//
    // Clear Counters - this will clear counter REGs. Add_shift_on_even_en should be Zero for this to take effect.
	//
    CLB_writeInterface(CLB2_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_0_LOAD, 0x0);
	CLB_writeInterface(CLB2_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_1_LOAD, 0x0);
	CLB_writeInterface(CLB2_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_2_LOAD, 0x0);

//CLB1
	CLB_setGPREG(CLB1_BASE, 0);

    //
    // Turn OFF the CLB functionality
    //
    EALLOW;
    HWREG(CLB1_BASE + CLB_LOGICCTL + CLB_O_LOAD_EN) = 0;
    EDIS;

    //
	// Clear Counters - this will clear counter REGs. Add_shift_on_even_en should be Zero for this to take effect.
	//
    CLB_writeInterface(CLB1_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_0_LOAD, 0x0);
}

void RstCLB_endat22(void)
{
//    CLB_setGPREG(CLB4_BASE, 0);
    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_GP_REG.all = 0;

    //
    // Turn OFF the CLB functionality
    //
    EALLOW;
//    HWREG(CLB4_BASE + CLB_LOGICCTL + CLB_O_LOAD_EN) = 0;
    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all = 0;
    EDIS;

    //
    // Clear Counters - this will clear counter REGs. Add_shift_on_even_en should be Zero for this to take effect.
    //
//    CLB_writeInterface(CLB4_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_0_LOAD, 0x0);
//    CLB_writeInterface(CLB4_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_1_LOAD, 0x0);
//    CLB_writeInterface(CLB4_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_2_LOAD, 0x0);

    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_ADDR.all = 0;
    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_DATA = 0;
    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all |= 1;

    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_ADDR.all = 1;
    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_DATA = 0;
    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all |= 1;

    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_ADDR.all = 2;
    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_DATA = 0;
    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all |= 1;

    //
    // Clear and reload the HLC registers
    //
//    CLB_writeInterface(CLB4_BASE, CLB_ADDR_HLC_R0, 0x9);
//    CLB_writeInterface(CLB4_BASE, CLB_ADDR_HLC_R1, 0x0);
//    CLB_writeInterface(CLB4_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_1_MATCH1, 0x2);

    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_ADDR.all = 0xC;
    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_DATA = 0x9;
    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all |= 1;

    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_ADDR.all = 0xD;
    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_DATA = 0;
    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all |= 1;

    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_ADDR.all = 0x5;
    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_DATA = 0x2;
    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all |= 1;

//    CLB_setOutputMask(CLB4_BASE, 0, false);
    Clb4LogicCtrlRegs.CLB_OUT_EN &= ~((Uint32)0);



//CLB3
//    CLB_setGPREG(CLB3_BASE, 0);
    Clb3LogicCtrlRegs.CLB_GP_REG.all = 0;

    //
    // Turn OFF the CLB functionality
    //
    EALLOW;
//    HWREG(CLB3_BASE + CLB_LOGICCTL + CLB_O_LOAD_EN) = 0;
    Clb3LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all = 0;
    EDIS;


    //
    // Clear Counters - this will clear counter REGs. Add_shift_on_even_en should be Zero for this to take effect.
    //
//    CLB_writeInterface(CLB3_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_0_LOAD, 0x0);
//    CLB_writeInterface(CLB3_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_1_LOAD, 0x0);
//    CLB_writeInterface(CLB3_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_2_LOAD, 0x0);

    Clb3LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_ADDR.all = 0x0;
    Clb3LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_DATA = 0;
    Clb3LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all |= 1;

    Clb3LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_ADDR.all = 0x1;
    Clb3LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_DATA = 0;
    Clb3LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all |= 1;

    Clb3LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_ADDR.all = 0x2;
    Clb3LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_DATA = 0;
    Clb3LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all |= 1;

//CLB2
//    CLB_setGPREG(CLB2_BASE, 0);
    Clb2LogicCtrlRegs.CLB_GP_REG.all = 0;
    //
    // Turn OFF the CLB functionality
    //

    EALLOW;
//    HWREG(CLB2_BASE + CLB_LOGICCTL + CLB_O_LOAD_EN) = 0;
    Clb2LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all = 0;
    EDIS;

    //
    // Clear Counters - this will clear counter REGs. Add_shift_on_even_en should be Zero for this to take effect.
    //
//    CLB_writeInterface(CLB2_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_0_LOAD, 0x0);
//    CLB_writeInterface(CLB2_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_1_LOAD, 0x0);
//    CLB_writeInterface(CLB2_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_2_LOAD, 0x0);

    Clb2LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_ADDR.all = 0x0;
    Clb2LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_DATA = 0;
    Clb2LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all |= 1;

    Clb2LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_ADDR.all = 0x1;
    Clb2LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_DATA = 0;
    Clb2LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all |= 1;

    Clb2LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_ADDR.all = 0x2;
    Clb2LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_DATA = 0;
    Clb2LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all |= 1;



//CLB1
//    CLB_setGPREG(CLB1_BASE, 0);
    Clb1LogicCtrlRegs.CLB_GP_REG.all = 0;

    //
    // Turn OFF the CLB functionality
    //
    EALLOW;
//    HWREG(CLB1_BASE + CLB_LOGICCTL + CLB_O_LOAD_EN) = 0;
    Clb1LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all = 0;
    EDIS;

    //
    // Clear Counters - this will clear counter REGs. Add_shift_on_even_en should be Zero for this to take effect.
    //
//    CLB_writeInterface(CLB1_BASE, CLB_ADDR_COUNTER_0_LOAD, 0x0);
    Clb1LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_ADDR.all = 0x0;
    Clb1LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_DATA = 0;
    Clb1LogicCtrlRegs.CLB_LOAD_EN.all |= 1;
}

此致、

林浩南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lin、

    您通过什么方式检查这两个功能之间是否没有寄存器差异?

    我建议使用 SysConfig 进行 CLB 初始化、这是一个非常易于使用的工具、可以防止大多数配置错误。

    RstCLB_endat22 ()是否实现了任何 CLB 功能? 您的 CLB 时钟可能已被禁用。 这可以通过调用 SysCtl_enablePeripheral (SYSCTL_PERIPH_CLK_CLB1)的函数来启用;

    谢谢您、

    Luke