Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, LAUNCHXL-F28P65X
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
TI 团队大家好、
我目前正在研究 DCAN 闪存编程 对于 F28P65x 器件、我在这里使用 PEAK CAN、目标是在其上刷写并运行应用 CPU1 使用了 CAN 外设 以及提供的 DCAN 闪存内核和闪存编程器实用程序。
刷写命令:C:\ti\C2000Ware_5_04_00_00\utilities\flash_programmers\dcan_flash_programmer>dcan_flash_programr.exe -d f28p65x -k dcan_flash_kernel_c28x_dual_ex5.txt -a
应用程序似乎已成功加载、如以下控制台输出所示:led_ex1_c28x_dual_blinky_cpu1.txt -v


步骤:
1.设置 CAN 的引导模式 : S3与 GPIO72高电平 和 GPIO84为低电平 。
已加载 -d f28p65x -k dcan_flash_kernel_c28x_dual_ex5.txt -a led_ex1_c28x_dual_blinky_cpu1.txt -v
3.加载应用程序后 GPIO72低电平 和 GPIO84高,然后重置 boad ,但我的应用程序没有运行。
我们非常感谢任何指导、示例项目或最佳实践。
注意:复位电路板后、 应用程序不会运行 。 led_ex1_c28x_dual_blinky_cpu1未观察到中的预期闪烁行为。
提前感谢您的支持。
此致、
Suresh k