This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:如果中断嵌套中没有 DINT、会有什么风险

Guru**** 3012730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1519808/tms320f280039-what-is-risk-if-do-not-have-dint-in-interrupt-nesting

器件型号:TMS320F280039

工具/软件:

通常我们在中断结束时要求"DINT"、而在执行中断嵌套时、客户忘记在固件中添加"DINT"、我们能否再次确认是否有任何没有"DINT"的潜在风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    该风险来自勘误表、如下所示:

    请注意、如果他们的应用不符合说明的资格、则不添加"DINT"将没有风险。

    此致、

    Delaney