This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:EPWM 无法按预期工作–请求有关 SysConfig 设置的帮助

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1519090/tms320f28377s-epwm-not-working-as-expected-requesting-help-with-sysconfig-settings

器件型号:TMS320F28377S
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 F28377S 器件测试 ePWM 模块。
EPWM 配置是使用 SysConfig 完成的、我应用的设置显示在下面随附的屏幕截图中。

根据我能说的、代码似乎是正确编写和生成的。 但是、ePWM 输出似乎无法按预期正常工作。

您能看看配置并告诉我是否有任何可能丢失或错误配置的问题吗?

提前感谢您的支持。

此致、

朴赞雄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能给我提供更多 背景信息、您希望实现什么目标吗? 您正在使用基本配置不需要的全局加载功能。 乍一看、您应该设置 SYNC 事件后向上计数 、不会像您当前的那样倒计时。 这可以解决问题。