This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-ePWM-EVM:SOM 输出。

Guru**** 3022540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1521052/f29h85x-som-evm-epwm-output

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM

工具/软件:

我已经将 EPWM 配置为向上向下计数模式,并且编程的动作限定符使得 EPWMxA 输出 在 CAD,CBD 事件上为高电平。  EPWMxA 在 CAU、CBU 事件时输出低电平。 即使 CMPB 加载零、它也会在输出上反射。 (在 F28控制器中、当 CMPA、CMPB 加载为零时、它们不会生成任何操作)。 我需要确认-"计数器比较模块在加载 F29控制器中的零时是否生成事件"。

绿色-在 TBCTR = 0事件时切换 GPIO。

粉色- ePWM 输出。

无单次事件或同步输入事件、TBCTR = 0和 TBCTR = TBPRD 事件上的无操作限定符配置。

谢谢、此致、

Shashank B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashank、

    Unknown 说:
    Counter Compare 模块在 F29控制器中加载零时是否会生成事件

    AQCTLA/B 的当前配置和计数器比较值加载为0后、它们不应输出任何波形。 将 CMPB 或 CMPA 更新为非零值后、波形开始出现。

    以下是一个简单的测试用例、其中展示了相应的用例。

    1.最初不应在 ePWM1A 上输出任何内容。

    例如、更新 CMPB 时、CMPA 上仍会在零处发生向下操作、这是预期的情况。

    e2e.ti.com/.../epwm_5F00_ex1_5F00_trip_5F00_zone.7z

    此致、

    Ryan Ma