This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:ECAP 引脚输入配置

Guru**** 2986880 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520914/tms320f28375d-ecap-pin-input-config

器件型号:TMS320F28375D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE

工具/软件:

在标题中-不确定如何在 SysConfig 中配置 ECAP 模块的输入引脚。 i "ECAP 输入"下拉菜单变为灰色。 这适用于 PWM 占空比输入捕获使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    这是因为路径是在该器件上从 GPIO -> INPUTXBAR -> eCAP 定义的。  

    例如、连接到 eCAP1的 inputxbar 是 INPUTXBAR7。

    我强烈建议浏览位于{C2000WARE_LOCATION}\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\ECAP 中的 c2000ware 示例、以便快速入门。

    此致、

    Ryan Ma