This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:所有 GPIO 引脚的总输出电流

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520805/tms320f280039c-total-output-current-of-all-gpio-pins

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

您好 Champ、

客户使用一些 GPIO 引脚来驱动外部器件。 从数据表中我知道每个 GPIO 都具有4mA 拉电流限制、如下所示。  

某些 GPIO 引脚可能会同时驱动外部器件。 因此、想与您核实、  所有 GPIO 引脚的总输出电流是否都受到任何限制? 限制值有多大?  

BR、

Fengyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fengyu。

    对于可使用多少个引脚来提供4mA 电流没有限制。 所有输出引脚都可以由4mA 提供。 如果 VDDIO 的稳压器无法驱动所需的电流、则唯一的瓶颈可能是器件的电源。

    此致、

    Ryan