This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:ADC 的开路/短路检测电路

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1516381/tms320f28p559sj-q1-opens-shorts-detection-circuit-for-adc

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我对 ADC 模块有疑问

其功能之一是开路/短路检测电路  

根据 TRM、ADC_O_OSDETECT 寄存器存在  

但在 driverlib 中没有 ADC 开路/短路检测电路的示例代码、adc.h 和 ADC.c 中缺少寄存器、函数  

我使用的是 C2000Ware (5.04.00.00)。

器件: TMS320F28P550SJ9_LaunchPad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是对的。 非常感谢您提出这个问题。 我们将在下一个版本中添加它。

    此致、

    Meghavi