This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:通过批处理文件对 Z1OTP-GPREG1和 Z1OTP-GPREG3进行编程

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520319/tms320f280025-program-z1otp-gpreg1-and-z1otp-gpreg3-through-batch-file

器件型号:TMS320F280025
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的专家:

我的 CM 客户可以通过 Uniflash 烧录两个寄存器 Z1OTP-GPREG1和 Z1OTP-GPREG3 (图1)。 为了促进生产线的生产、他们希望通过批处理文件来实现此功能。 如何实现这一点? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angela、

    让我参考我们的 UNIFLASH 专家。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angela、

    @echo off
    setlocal
    setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION
    
    REM Path to this batch script
    set UNIFLASH_PATH=%~dp0
    
    REM Path to DebugServer folder
    set DEBUGSERVER_ROOT=%~dp0ccs_base\DebugServer\
    
    set MODE=flash
    set EXECUTABLE="!DEBUGSERVER_ROOT!bin\DSLite"
    
    set GENERATED_COMMAND=-c user_files/configs/f280025c.ccxml -l user_files/settings/generated.ufsettings -s VerifyAfterProgramLoad="No verification" -e -f -v "user_files/images/led_ex1_blinky.out" -a Z1GPREGProgram -a Z1OTPBOOTCTRLProgram
    set ADDITIONALS=
    
    REM list available modes
    if "%1"=="--listMode" (
    	echo.
    	
    	echo Usage: dslite --mode ^<mode^> arg
    	echo.
    	
    	echo Available Modes for UniFlash CLI:
    	echo   * flash [default] - on-chip flash programming
    	echo   * memory          - export memory to a file
    	echo   * load            - simple loader [use default options]
    	echo   * serial          - serial flash programming
    	echo   * noConnectFlash  - bypasses connect sequence during flash; for programming a blank CC23xx device
    if exist !DEBUGSERVER_ROOT!drivers\MSP430Flasher.exe (
    	echo   * mspflasher      - support MSPFlasher command line parameters [deprecated]
    )
    	pause
    	exit /b 0
    )
    
    REM no parameters given, use the default generated command
    if "%1" EQU "" (
    	echo Executing default command:
    	echo ^> dslite --mode !MODE! !GENERATED_COMMAND! !ADDITIONALS!
    	echo.
    	
    	CMD /S /C "%EXECUTABLE% !MODE! !GENERATED_COMMAND! !ADDITIONALS!"
    	pause
    	exit /b !errorlevel!
    )
    
    REM user options parsing
    set USEROPTIONS=%*
    
    REM user options without the --mode
    set "_args=%*"
    set "_args=!_args:*%1 =!"
    set "_args=!_args:*%2 =!"
    
    if "%3"=="" (
    	set USEROPTIONS2=
    ) else (
    	set USEROPTIONS2=!_args!
    )
    
    REM custom mode from users
    if "%1" EQU "--mode" (
    	set MODE=%2
    	set USEROPTIONS=!USEROPTIONS2!
    )
    
    REM default user options if none given
    if "!USEROPTIONS!" EQU "" (
    	set USEROPTIONS=-h
    )
    
    REM mspflasher support
    if "%MODE%" EQU "mspflasher" (
    	set EXECUTABLE=!DEBUGSERVER_ROOT!drivers\MSP430Flasher.exe
    	set MODE=
    )
    
    REM execute with given user parameters
    echo Executing the following command:
    if "!MODE!" EQU "" (
    	echo ^> !EXECUTABLE! !USEROPTIONS! !ADDITIONALS!
    ) else (
    	echo ^> !EXECUTABLE! !MODE! !USEROPTIONS! !ADDITIONALS!
    )
    echo.
    
    echo For more details and examples, please visit software-dl.ti.com/.../latest_qsguide.html
    echo.
    
    CMD /S /C "%EXECUTABLE% !MODE! !USEROPTIONS! !ADDITIONALS!"
    exit /b !errorlevel!

    编辑了通过针对  dslite.bat 的 UniFlash 包生成过程中生成的批处理文件。  

    为了执行 OTP 寄存器的烧录操作、我在  set generate_command 行中添加了附加参数:

    -A Z1GPREGProgram -A Z1OTPBOOTCTRLProgram

    请注意、这两个都是应用程序烧录操作后的内容。 还应注意、对于用户想要执行的任何 GUI 操作、闪存属性 XML 文件中将这些操作引用为操作:

    uniflash_9.1.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\propertyDB\TMS320F28002x_128KB_FlashProperties.xml

    例如:  <action>。DDPActiveDebugSession。flash.performOperation ("Z1OTPBOOTCTRLProgram")</action>

    其中 Z1OTPBOOTCTRLProgram 是 UniFlash CLI 接口所需的操作。

    在代码片段中添加了 PAUSE 语句、以防他们希望在命令提示符的步骤中看到该过程(如果不需要、可以删除)。

    谢谢。此致、

    Charles