This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:EMIF 连接到 FPGA 数据不稳定

Guru**** 2785985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517712/tms320f28388s-emif-connect-to-fpga-data-unstable

器件型号:TMS320F28388S

工具/软件:

尊敬的团队:

使用以下配置时、可能会遇到一些数据不稳定问题。

  tparam.rSetup = 1;

  tparam.rshross = 5;

  tparam.rHold = 1;

  tparam.turnArnd = 0;

  tparam.wSetup = 1;

  tparam.wshopping = 4;

  tparam.whold = 2;

  EMIF_setAsyncTimingParams (EMIF1_BASE、EMIF_ASYNC_CS2_OFFSET、&tparam);

更改配置后、它可以解决数据不稳定问题、但我们的 DSP 可能无法正常工作。

  tparam.rSetup = 3;

  tparam.rshopping = 7;

  tparam.rHold = 3;

  tparam.turnArnd = 0;

  tparam.wSetup = 3;

  tparam.wshopping = 7;

  tparam.whold = 5;

  EMIF_setAsyncTimingParams (EMIF1_BASE、EMIF_ASYNC_CS2_OFFSET、&tparam);

DSP 死区后、无法连接到 debuger:

您能为我们提供一些调试建议吗?谢谢!

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    Unknown 说:
    可能会遇到一些数据不稳定的问题。

    读取还是写入会出现"不稳定"情况?  

    FPGA 对时序参数有何要求? 从异步存储器读取数据时、最短数据设置时间为15ns。 FPGA 是否满足此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    我收到了会议邀请、今晚9点加入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qingjun:

    感谢您的帮助! 现在、客户已通过修改时序来解决数据不稳定问题。

    此致、

    Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    很高兴知道他们已经解决了这个问题。 谢谢