This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:CLB 计数器使用 HLC 来同步更新 Match1 REF 和 AMP;Match2 REF

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520085/tms320f280039-clb-counter-uses-hlc-to-sync-update-match1-ref-match2-ref

器件型号:TMS320F280039

工具/软件:

尊敬的 Champs:

通过 TRM、我们可以看到 HLC 模块可以根据特定事件信号将值加载到计数器的 Match1 REF 和 Match2 REF 中。

但是、在 HLC 部分中、HLC 可以将 C0、C1和 C2视为源端或目标端、C0、C1和 C2仅被称为"计数器的寄存器"、而未指定它们是"计数器值"还是"REF 值"。 您可以帮助检查一下吗?

我们有这方面的示例代码吗?

谢谢!

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    根据使用的 HLC 指令、C0可以引用计数器值或计数器引用、例如 MATCH1或 MATCH2:

    例如、如果使用了 MOV_T1命令、将 C0指定为参数将把 R0等寄存器值移动到计数器0的 match1寄存器。

    如有其他不清楚的地方、请告诉我。

    谢谢您、

    Luke