This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:CAN 和 SCIA 引导

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F2800137, TMS320F2800137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1518509/tms320f2800137-can-and-scia-boot

主题中讨论的其他器件:TMS320F2800137、LAUNCHXL-F2800137

零件号:TMS320F2800137

工具/软件:

  

你好、1. 您是否有任何与烧录 f2800137的 CAN 和 SCIA 引导相关的文档和编程? 我们使用的是官方 LAUNCHXL-F2800137硬件

2、C:\ Users \ Lenovo \ workspace-v12 \ flash kernel.exe 3_stci_flash kernel bootloader。 通过串行端口、我们在刻录过程中发现了错误。  

烧录应用的工程是 C:\Users\Lenovo\Desktop\013\universal_motorcontrol_lab_f280013x


3、找不到 programr.exe 的 CAN 刻录

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    为了使闪存 API 正常工作、您的应用程序必须使用链接器文件中的 align 指令与128位边界对齐。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    使用 ALIGN (8)而非 ALIGN (4)。

    此致、

    Alex