This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:GUI Composer 独立应用程序连接问题

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511835/tms320f28p659dk-q1-gui-composer-stand-alone-app-connection-problem

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28379D、TMS320F28377S

工具/软件:

我 做一个 GUI Composer。 它在线工作并在 CCS 调试模式下工作。 然而,它并不是独立的工作。  
我不是更改  ccxml 文件的专家。 您能以简单的方式帮助我吗?我该怎么办?

这是错误:  

另外、我应该提到我使用的是"gcrunity-13.2.0-windows"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    听起来该版本的运行时可能缺少适当的器件支持。 我已提请 GC 专家注意这一主题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki, Reza,  

    GC 运行时13.2.0确实支持此设备。 我没有这个完全可以测试的器件、但我使用该器件创建了一个简单的 GUI Composer 应用、之后我通过了 ccxml 文件创建阶段、因为我看到了尝试与 IcePick 通信的错误。 这是预期结果、因为我使用的是不同的器件。  

    Reza,  

    您能否检查 "C:\Users\YourUserID\guicomposer\runtime\gcrunimity.v13\version.xml"文件以检查列出的版本?  

    其次、下图显示了简单设备的 XDS 传输设置(红色框和数字显示如何在 GC Designer 中访问 XDS 传输配置)您能否确认这是您使用的设备?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:

    您的 GC 应用程序是否基于 GCv2或 GCv3?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reza:  

    我们猜测您的项目最有可能使用 v2组件库而不是 v3组件库。 区分它们的最简单方法是检查工程文件结构。 下图显示了两种项目样式。 具有 project.json 文件和其他文件的文件是 v3组件库工程。  

    ...



    当导出基于 v2组件库的应用程序以在本地 PC 上使用时、我们发现 GC Designer 中存在一个问题。 将修复程序推送到 dev.ti.com 后、您需要重新导出您的应用程序。 但是、在此期间、您可以通过编辑来解决此问题

    C:\Users\YourUserID\guicomposer\runtime\gcruntime.v13\YourApplicationName\components\ti-core-background\ti-core-backplane.html

    从第2095行开始、注释掉斜体行并添加粗体行

    getSupportedDevicesList: function(){
    var _self =此;
    var location ="/ticloudagent/getConfigInfo?os=+_self.getOS();
    if (gc.desktop.isDesktop ()|| gc.desktop.isCCS()){
    //位置= window.parent.location.protocol +"// dev.ti.com +位置;
    location = "https:" + "//dev.ti.com" + location;
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    感谢您的回答。 它可以与 TMS320F28377S 一起使用、但不能与 TMS320F28379D 一起使用。

    我收到以下消息:

    生成 ccxmlFile 时出错:不支持设备 TMS320F28379D

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="72968" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511835/tms320f28p659dk-q1-gui-composer-stand-alone-app-connection-problem/5839727 #5839727"]它适用于 TMS320F28377S、但不适用于 TMS320F28379D。

    为了确认、您尝试了上述 Martins 提到的变通办法、但它仅适用于"S"、而不适用于"D"?