This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:PGA 滤波电阻器

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517499/tms320f280049-pga-filter-resistor

器件型号:TMS320F280049

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户使用 F280049、但是发现 PGA 滤波电阻器在数据表中有不同的定义、您能解释一下为什么吗?

PGA 器件中有4个增益、分别是3x、6x、12x、24x; 并对应于4个滤波器电阻值。 但在后续的滤波器电阻器表中、有6个选项。  

BR

CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    PGA 器件中有4个增益、分别是3x、6x、12x、24x; 并对应于4个滤波器电阻值。 但在后续的滤波器电阻器表中、有6个选项。  [/报价]

    对于4个增益中的每一个、都有一个最小所需值 Rfilt、这将保证负载不会消耗来自 PGA 的过多电流。

    Rfilt 有6个值、如果这是滤波器的理想选择、则可以选择高于最小值的任何值。  

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Collier:  

    我们是否有该滤波器的电阻器范围、所有电阻器是否都可以在软件中进行编程?

    BR

    CHI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们是否具有此过滤器的电阻范围

    您能澄清一下吗?

    是否可以在软件中对所有电阻器进行编程?

    是的、可以使用任何电阻值。

    此致、

    Ben Collier