This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:在 CCS IDE 中为 C2000平滑正弦图。

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-HV-1PH-DCAC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1516599/launchxl-f280049c-ploting-of-sinusodal-graph-for-c2000-in-the-ccs-ide

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:TIDM-HV-1PH-DCAC

工具/软件:

您好、

我正在使用您的参考设计来设计 DC2AC 转换器、我想绘制基准交流信号(由斜坡在内部生成)的相位图和我测得的电感器电流(由电流检测电路测量)。

我遵循了 C2000微控制器技术讲座材料中的步骤、但我似乎无法绘制出来。  我得到的是没有正弦在自然。

"那我呢?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abayomi:  

    您使用的是哪个参考设计? 您能提供所看到的图表吗? 您可能需要调整缓冲区大小或采样率以获得正确的图形图像

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我使用的 是 TMS320F28004x 微控制器技术讲座指南和实验手册  (2019年7月)以及设计指南:TIDM-hv-1ph-dcac VSI 参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abayomi:

    明白了、请提供图表、以便更好地理解您从侧面看到的内容。 此外、您当前使用的图形设置是什么?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    图形和设置位于下面的快照中:

    第一个图是缓冲器10

    第二个图是缓冲器2

    更高的缓冲区(100字节)不起作用

    我们正在尝试重现 下面的 TI 图:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abayomi:

    感谢您的留言、我们今天有美国节假日、因此明天我回到办公室后、我会再次与您联系。 谢谢你

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abayomi:

    对于此图形、您是否使用的是修改版本的 tidm 工程、还是直接来自 SDK 的版本? 如果进行了修改、您对整体代码进行了哪些修改。  

    请注意、对于 TIDM-设计 指南中所示的图形、该信号频率较低 、采样频率为1Hz、因此更容易绘制、并且更类似于器件生成的所需正弦波。  

    您尝试生成的信号的频率是多少? 您可能需要尝试进一步提高频率(请注意奈奎斯特频率)、甚至可能会受到所使用调试器的缓冲器大小的限制

    此致、

    彼得