This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:由于 NMIWDR 而使 MCU 复位

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513692/tms320f28p559sj-q1-mcu-reset-due-to-nmiwdrs

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1

工具/软件:

尊敬的专家:

我向我的客户询问这个问题。

他们使用自己的板和自己的应用。

他们发现、在运行一段时间后、PWM 脉冲将被下拉。

然后、他们测量 XRSn 引脚和3.3V、并发现在3.3V 中存在一些噪声(通道1为 PWM、通道2为 XRSn、通道3为3.3V)

3.3V 电压似乎高于建议的范围、但这个时间太短。

然后连接调试器、并找到设置了 NMIWDR 和 UNCERR。

1.从寄存器来看、似乎发生了 ECC 错误的闪存/RAM/ROM、并让 MCU 复位、对吗?

2. NMIFLG 未设置,是因为寄存器将在 SYSRST 后清除? NMISHDFLG 被置位、这是因为寄存器只在 PORRST 之后才被清零吗?

3. 此 ECC 错误的可能原因是什么? 它是否可能由3.3V 噪声引起?

4、如何处理由 NMIWDR 引起的 MCU 重置后的这种情况? 因为有时会由于 系统电源的干扰而产生3.3V 噪声、并且这种干扰是瞬时的、不会持续很长时间。 这种噪音很难避免、客户的硬件现已修复。

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shuqing。

    我可以在星期三之前对此进行回顾。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shuqing:

    Unknown 说:
    2. NMIFLG 未被设置、是因为寄存器将在 SYSRST 之后清除吗? NMISHDFLG 被置位、这是因为寄存器只在 PORRST 之后清零吗?

    是的、是这样。

    [quote userid="610907" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513692/tms320f28p559sj-q1-mcu-reset-due-to-nmiwdrs  此 ECC 错误的可能原因是什么? 它是否可能由3.3V 噪声引起?

    这可能是噪声、从而导致闪存/ROM/RAM 区域损坏。

    [quote userid="610907" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513692/tms320f28p559sj-q1-mcu-reset-due-to-nmiwdrs 如何处理由 NMIWDR 引起的 MCU 复位后的这种情况? 因为有时会由于 系统电源的干扰而产生3.3V 噪声、并且这种干扰是瞬时的、不会持续很长时间。 此噪音很难避免、客户的硬件现已修复

    首先缩小腐败发生的地方。 如果它在随机位置发生、则用户可能必须实施一些校验和逻辑来验证应用程序是否损坏、然后重新加载代码。

    此致、

    Rajeshwary