This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:关于引导加载程序/闪存 Fapi.的问题

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514729/tms320f280039c-issue-about-the-bootloader-flash-fapi

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

尊敬的专家:

现在、我使用 FAP 构建一个 BL、设置 bank0中的代码、并使其在 RAM 中运行、擦除/编 程 bank1、我成功地将 Bank1编程为 picture1、但进入重新调试模式时、Memory Browser (如 picture2)会再次将 bank1空白。

  您能就此给出一些建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是在 RAM 还是闪存配置中运行代码?

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajeshwary、

    根据文档说明、此部分在 RAM 中运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angela、

    当您重新加载代码时、闪存工具会在编程之前擦除闪存组。 请检查您的闪存片上闪存设置(CCS->Tools->On-Chip Flash)

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajeshwary、

    从 GUI 接收记录时、目标器件(作为从器件)似乎包含 SCL、如附件所示。

      同时、我已经检查寄存器状态、这表明它没有处于从发送器模式(I2CSTR .SDIR =0、I2CMDR.TRX=0 )

      在这种情况下、我将读取 Rxbuf 上的电阻。

      根据从接收器模式的描述、它不应保持 SCL 为低电平、那么还有哪些其他因素可能导致这种情况? THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angela、

    当您尝试使用闪存 API 对闪存进行编程时、是否会发生这种情况? 您能否提供更多详细信息?

    此致、

    Rajeshwary