Other Parts Discussed in Thread: THS4521, TMS320F28379D, TINA-TI
主题中讨论的其他器件:THS4521、 TINA-TI
工具/软件:
- 系统设置:
我正在研究相移全桥(PSFB)隔离式直流/直流转换器。 在检测输出电压和电感器电流时、我使用 全差分运算放大器(TI THS4521 SHKJ) 。 检测到的信号在连接到 A 的 ADC 引脚之前、会通过放置在运算放大器差分输出端的 RC 滤波器(500 Ω 和2nF) DSP (LaunchXL TMS320F28379D) 配置为差分模式。 我的工作频率为300kHz。- I 在 TBPRD = 0时触发 ePWM1中断、并分别使用 TBPRD/8和 TBPRD*5/8时的 SOCA 和 SOCB 对信号进行过采样和求平均值。 我很高兴能更深入地解释我背后的原因。
-
问题描述:
仅在不超过特定电压和电流的情况下检测到的信号是精确的、电压和电流分别约为120V 和0.68A。-
电压检测: 超过120V 后、检测到的信号开始非常缓慢地增加、并且似乎饱和、尽管实际电压进一步上升。
-
电流检测: 0.68A 之后可以观察到类似的行为、但信号在大约170V 输出电压下保持准确。
我已经尝试添加缓冲运算放大器、但没有任何帮助。 更改 RC 滤波器的截止频率会略微改变饱和点、但在120V 至130V 附近仍能提供最佳结果。我的目标是可靠地感应高达200V 的电压。
-
-
我有以下问题:
-
ADC 输入端的 RC 滤波器如何影响信号调节过程、尤其是在差模检测中?
-
这种行为是否是由于运算放大器和 ADC 输入之间的阻抗不匹配造成的? 如果是、这在这种情况下如何表现出来?
-
我应该认为哪个采集周期(ACQPS)是理想的? 我已经测试了80到250的数值。 目前、我使用的是 ACQPS = 120、我可以根据需要更详细地解释为什么要使用该值。
-
您认为中断生成流程中是否有需要进一步研究的内容?
-