This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:100引脚 CMPSS2配置

Guru**** 2993600 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1523236/tms320f28p550sj-100pin-cmpss2-configuration

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 Champs:

在数据表中、引脚35是 CMPSS2 H/L 输入5

在 SysConfig 中、该引脚为 input4、如果配置 input5、它将报告错误

您可以帮助检查一下吗?

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    输入信号5不对应于 ADCIN5、而是多路复用器选项的输入。 如您所见、当您选择输入信号4时、它会自动选择 A5作为输入。