This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:MinDB &ICL -什么、如何以及主要原因

Guru**** 2988530 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1522660/tms320f28p650dk-mindb-icl---what-how-and-mainly-why

器件型号:TMS320F28P650DK

工具/软件:

尊敬的专家:

我尝试对 PWM 信号实现简单的保护、但不清楚如何使用这些模块。

(一个也是非常基本的)可用示例和视频似乎混合并结合了最小死区和 ICL 功能。

这是一个原因吗? 这两个功能之间是否存在强制链接? 为什么表中有第三个 ePWM 信号? 即使我没有使用信号、是否也必须在那里发出信号?

假设我只想实现以下基本防护:

如果 EPWM4A 和 EPWM4B 都等于1、则将0输出到这两者  

在这种情况下、我是否必须使用 MinDB 模块? 我是否必须将一些 PWM 信号绑定到查找表并使用重复的条目填充它以便将其视为"X"?  

谢谢您、

-Alon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已经邀请了团队的专家、他们应该在接下来的1-2天内回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在示例中、EPWM4仅在不使用 ICL 的情况下应用 MIN 死区、EPWM5仅应用 ICL 而不使用任何 MINDB。

    示例的注释中对此进行了说明、如下所示、这些是独立功能、而非链接。

    是的、ICT 查找表有三个输入、两个来自相同的 PWM A/B 输出、我们可以选择通过 ICL XBAR 移植另一个 PWM o/p、以获取示例所示的查找表。

    查找表是可配置的、因此您可以设置查找表配置、以便完全忽略第三个输入、因为查找表中的每个组合都是用户可配置的。 第三个信号是为用户提供灵活性、以便为查找表添加另一个 PWM 实例 o/p。  

    效果  

    | ePWM4A | ePWM4B |第三通道| ePWM4A |<- 4A 输出
    //!   |----- |-----     |-----       |-----      |
    //!   |  0 |       0 |          X |      0 |  
    //!   |  0 |       1 |          X |      0 |  
    //!   |  1 |       0 |          X |      0 |  
    //!   |  1 |       1 |          X |      1 |  
    //!   ________ ________ ________ ________ |

    谢谢