This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:器件在断点停止后、eQEP 不会停止

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1523943/tms320f28377d-eqep-does-not-stop-once-device-stop-at-breakpoints

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:

您好专家

客户发现调试问题、一旦器件在断点处停止、但 eQEP 端口中仍有信号输入、eQEP 将继续运行、为什么 eQEP 没有暂停?

e2e.ti.com/.../254860366444ae322c4ca3beb6b97656.mp4

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    您可以验证 FREE_SOFT 寄存器设置吗?

    如果该值为0x2、则即使在仿真暂停时、eQEP 也将继续运行。

    此致、

    Ryan Ma