This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:Uniflash 程序错误问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1524355/tms320f2800157-uniflash-program-error-issue

器件型号:TMS320F2800157
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户遇到了一个异常芯片、在使用 Uniflash 对器件进行编程时会遇到以下错误。 客户还执行了 ABA 测试、发现此 MCU 存在问题。

您能否就此错误的可能调试方向提供任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    对于该错误、他们是否能够执行其他闪存操作、例如"Settings and Utilities"选项卡中的"Erase"? 他们能否在 CCS 中连接到器件并尝试进行负载操作?

    谢谢。此致、

    Charles