This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:TMS320F28P650DK:相移的 HRPWM 仅适用于 MEP 步骤8/9、然后不会增加'不会增加-第2部分

Guru**** 2450180 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1507081/tms320f28p650dk-tms320f28p650dk-hrpwm-of-phase-shift-only-works-to-mep-step-8-9-and-then-doesn-t-increase---part-2

器件型号:TMS320F28P650DK
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、这是以下内容的延续:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1466820/tms320f28p650dk-hrpwm-of-phase-shift-only-works-to-mep-step-8-9-and-then-doesn-t-increase/5655803#5655803

标题: TMS320F28P650DK:相移的 HRPWM 仅适用于 MEP 步骤8/9、然后不会增加[AKA 第1部分]

您提到的有效计数 HRPHS 控制示例是否允许 HRPWM 死区控制?

谢谢、Bryon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更改为向上计数后、请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、正如我在上一个线程中提到的、HRDB 和 HRPHS 都可以在向上计数模式下协同工作。

    您可以在 SysConfig 中在向上计数模式下抑制警告并继续。  如果您有任何其他问题、请尝试告知我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我将所有 PWM 转换成向上计数并进行了测试。 在一个 ePWM 中、HRPHS 仍限制为8/9计数、而在另一个 HRPHS 中根本不起作用。  

    我是否应该准备另一个显示该问题的精简版本? 还有什么我可以尝试的吗?

    谢谢、Bryon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    d 在其他 HRPHS 中根本不起作用。  
    在一个 ePWM 中、HRPHS 仍限制为8/9个计数

    您启用了多少个向上计数 HR 功能实例、多少工作和多少工作不起作用?

    此外、哪些情况不起作用?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prarthan、

    我正在根据 ePWM 示例13 Up - ACQ 准备一个新的测试程序、该测试程序循环完成相同的 HR 步骤以测试项目。

    您能否分享测试程序 、该测试程序显示 HRPHS 和 HRDB 正在协同工作、以便我可以在我的 Launchpad 上进行测试? 我将分享这两个测试的结果。

    谢谢、Bryon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我之前已经测试过、它可以在向上计数模式下工作。

    让我看看,如果我能创建一个下星期,它应该是简单的,只需结合两个例子,我发送在第1部分的帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我修改了我之前发送的项目,但它仍然不起作用. 您需要我给您发送项目吗? 谢谢、Bryon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送我尝试在我的最后,似乎工作正常.  

    谢谢