This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:TMS320F2800137:f280013x_dcan_flash-kernel

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1525167/tms320f2800137-tms320f2800137-f280013x_dcan_flash-kernel

器件型号:TMS320F2800137
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、我是根据 FLASH _ kernel _ ex3 _ sci _ flash _ kernel 移植的。 280015x _ FLASH _ kernel _ ex5 _ dcan _ flash _ kernel 的 dcan 引导程序

发现、使用 dcan_flash_programr.exe 引导程序导入时、00137通常可以发送80 F2和其他数据、但运行后、应用程序未导入。

1、询问是否可以直接使用280015的 dcan_flash_programr.exe。

2、如何快速找到问题所在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qicheng:

    C2000Ware 具有一个适用于 F280013x 的 CCS 示例工程。 您可以在2800137板上使用该函数、并且不需要将280015示例导入280013x。

    我将检查如何将 F280015 DCAN 闪存内核导入2800137器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题:F28003x、F28P65x 和 F280015x 存在示例工程、我如何调整这些工程以用于 F20013x?

    答案:实施您自己的 F280013x DCAN 闪存内核版本相当简单。 调整现有 F280015x DCAN 闪存内核以用于 F280013x 器件时、所需的更改极小。 下面列出了移植工程所需的主要更改:

    •复制 C2000Ware 中的现有.projectspec 文件(C2000Ware_x_xx_xx_xx > driverlib > f280015x > examples > flash>ccs>f280015x_flash_eex5_dcan_flash_kernel.projectspec

    •更改工程名称

    •将特定于 F280015x 的文件路径更改为 F280013x 的相应路径

      –例子:现在应该成为

    •将新的.projectspec 导入 CCS

    •将对 F280015x 头文件的任何引用更改为对 F280013x 相应头文件的引用

      –示例:FlashTech_F280015x_C28x.h > FlashTech_F280013x_C28x.h

    •验证内核是否配置了正确的 GPIO 和引导模式

    请参阅应用手册、了解 C2000的 CAN 闪存编程:

    C2000Tm 微控制器的 CAN 闪存编程(修订版 A)