This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:CAN Ex5连接问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1525573/launchxl-f280049c-can-ex5-connection-issues

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具/软件:

我有两个 F280049C 板、并尝试运行 CAN Ex5程序、其中一块电路板用作发送器、另一块电路板用作接收器。 我进行了引脚配置设置、并确保使用正确的调试探针/配置文件、但出于某种原因、我没有看到从一个板发送到另一个板的消息。 我注意到发送器板会卡在 while (txMsgSuccessful)循环中、接收器会卡在 while (rxMsgCount)循环中。 我还注意到我无法将两个电路板插入同一台计算机、并且运行两个不同版本的 CCS、例如 CAN Ex5视频。 因此、此过程是使用两台不同的计算机完成的、电路板通过三根跳线连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhav:

    1.示例 Ex5使用 GPIO30和 GPIO31作为 CAN_RX 和 CAN_TX。 但 LaunchPad 上的 CAN_TX 和 CAN_RX 连接到 GPIO32和 GPIO33

    请使用以下代码来配置 CAN (device.h):

    2.要使用 J4上的 CAN 信号、请正确设置 DIP 开关 S9。