This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:通过零电压同步控制的相移全桥

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1519673/tms320f28379d-phase-shifted-full-bridge-controlled-by-zero-voltage-synchronization

部件号:TMS320F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我正在 C2000 MCU 上构建一个相移全桥控制器、用于从外部接收零电压同步脉冲。 即、控制器在接收到同步 脉冲时需要切换状态。 该波形与此类似(图像取自 SLUA107A):

有效频率预计在300kHz 左右变化、占空比也会略有变化(约50%)。 我正在考虑如何配置 ePWM 模块以获得此操作方案(无任何中断)。

PSFB 的大多数示例使用固定频率和定义的占空比。  这里的主要挑战是如何通过外部 SYNC 信号来控制开关。

感谢大家提供任何帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用外部 SYNC 重新加载新的周期值并更改频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    频率是未知的。 它可以随每个周期而变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、频率可能会有所不同。 SYNC 信号控制 PWM 的同步。 不是频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有创建此类波形的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有多个示例、其中使用了从一个 PWM 到另一个 PWM 的内部同步信号。 这位于 C2000Ware 驱动程序库目录中。 不确定我们是否具有您要查找的完全相同的选项(外部同步)。 请遵循这些示例、如果没有可用的直接示例、则对外部 SYNC 执行相同的操作。  为此、您还需要查看器件 TRM/文档