This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:平台电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62565, LM26420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1519783/tms320f28377d-platform-voltage

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TLV62565、 LM26420

工具/软件:

使用 TLV62565为 TMS320F28377供电、具有5V 输入、一个到1.2V、另一个到3.3V、90mA 的 DSP 稳态电流。 上电时、测得的3.3V TLV62565输出显示了以下波形。 我想知道为什么在 TLV62565输出电压建立过程中存在平台电压? 2.使用 LM26420提供3.3V 电压时、不存在此类现象;2. 是否有方法移除此平台上的电压? 我们担心、当 DSP 程序以满负载运行时可能会出现电源故障。 我是否可以询问当平台电压存在时 DSP 是否可以正常工作?

e2e.ti.com/.../2021.sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请给我几天时间来回复您。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    [引用 userid="397172" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1519783/tms320f28377d-platform-voltage ]使用 TLV62565为 TMS320F28377供电、具有5V 输入、一个到1.2V、另一个到3.3V、[/引用]

    您能否使用示波器来查看这些彼此相邻的斜坡? 您是否违反了数据表中的电源斜坡顺序?

    另外、我想确保在未连接负载时看不到该步骤?  

    Unknown 说:
    当使用 LM26420提供3.3V 电压时、不存在此类现象;

    您是否只能使用 LM26420? 我们仍应研究供电斜升的顺序是否正确。

    此致、

    Ben Collier