Other Parts Discussed in Thread: TLV62565, LM26420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 主题中讨论的其他器件:TLV62565、 LM26420
工具/软件:
使用 TLV62565为 TMS320F28377供电、具有5V 输入、一个到1.2V、另一个到3.3V、90mA 的 DSP 稳态电流。 上电时、测得的3.3V TLV62565输出显示了以下波形。 我想知道为什么在 TLV62565输出电压建立过程中存在平台电压? 2.使用 LM26420提供3.3V 电压时、不存在此类现象;2. 是否有方法移除此平台上的电压? 我们担心、当 DSP 程序以满负载运行时可能会出现电源故障。 我是否可以询问当平台电压存在时 DSP 是否可以正常工作?