This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:使用 Simulink 通过示波器块从 LAUNCHXL F28P65X 写入 SD 卡会使用 SPI A 失败、但可与 SPI C 配合使用

Guru**** 2521890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1520967/tmdscncd28p65x-writing-to-sd-card-from-launchxl-f28p65x-using-simulink-via-scope-blocks-fails-using-spi-a-but-works-with-spi-c

器件型号:TMDSCNCD28P65X

工具/软件:

早上好!

我尝试在 SD 卡上记录从 SCI 总线接收到的数据。 该电路板的 SPI C 上附带一个 SD 卡插槽
因为我想要一个更好的可达插槽、所以我想在另一个 SPI 总线上使用一个外部 SD 卡插槽。

问题是、它在使用***总线时工作正常、但 在使用另一个 SPI 总线时出现故障(卡上没有数据)。
我曾 使用 Matlab Simulink 示波器块来记录数据以及使用 Code Composer Studio 进行过一次尝试。

我是否可能错过了我应该更改的一些配置?

此致、
Isabella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Isabella、

    让我联系专家、为您提供帮助。  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 这将是非常有帮助的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isabella:

    如需使用板载插槽、您将需要通过 *** 进行连接、因为这是链接到 micro SD 卡连接器的 SPI 实例(请参阅下面的原理图)

    如果使用外部 SD 读卡器、则需要另外参考其手册、并以原理图连接作为参考、确保连接正确无误。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Arnav