This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800156-Q1:关于2800156时钟丢失故障问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1499732/tms320f2800156-q1-about-2800156-clock-lost-fault-issue

器件型号:TMS320F2800156-Q1

工具/软件:

您好、专家

我的客户现在遇到了问题。

100个生产单位发现、4个燃烧程序不能正常工作、没有通信(CAN 通信)。

工程师确认 MCU 会频繁复位、并通过软件仿真确认时钟丢失(PLL 基准时钟丢失)。

我们决定芯片内部时钟监控电路已损坏、随后查看了 TI 发布的勘误表文档、如下所示。

对 MCU 执行 ABA 交换验证后、结果符合本文档中的规范。 在禁用时钟监控功能的情况下、MCU 在"故障"条件下正常运行。

有一个需要确认的紧急问题:

发送给客户端的产品是否需要升级程序来关闭时钟监控(MCU 运行期间是否会错放故障位)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据所提供的信息、运送给客户的产品可能需要升级程序来关闭时钟监控。 我联系了软件专家以确认情况是否属实。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stevan、Aswin

    请帮助确认此案例、客户反馈他们的发运产品现在有一台机器可以解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我看到您在一个月前发布了一个类似的问题、 (+) TMS320F2800156-Q1:关于 f2800156复位问题- C2000微控制器论坛- C2000Tm︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛 两者都相同或不同?

    谢谢

    Aswin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aswin

    感谢您的答复、它们是同一个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能在 Aishwarya 回复的 E2E 中看到详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin

    我们发送给客户的产品已启用此功能。 如果生产过程中的所有测试都已通过、那么在产品运行过程中是否会触发此故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingren:

    客户是否有任何反馈意见?

    如果不能、我们可以关闭该主题?

    谢谢

    Aswin