This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157:关于片上闪存中的 CMDWEPPRUA/B 问题

Guru**** 2929430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1518037/tms320f2800157-regarding-the-cmdwepprota-b-issue-in-on-chip-flash

器件型号:TMS320F2800157

工具/软件:

大家好、团队

如下图所示、当我在 onchipflash 中设置 CMDWEPPROTA/B 时、我想保护扇区 0-7、因为它存储了我的引导程序。

无法下载程序并报告错误“Error emerating sector 32“(擦除扇区 32 时出错)。

我该如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是哪个版本的 CCS? 您可以尝试使用最新版本的 CCS 吗?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的 CCS 版本为 12.8.0 和 22.1.1、这两个版本都不能烧录。 我目前还没有尝试其他版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这在 CCS 12.8.0 中是一个问题、现已修复。

    22.1.1

    您的意思是 20.1.1 吗? 此版本中是否仍出现相同的错误? 您能分享 CCS 20 的屏幕截图吗?

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有版本 12.8.0 存在此问题、而其他版本 20.1.1 可以正常刻录。 感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很高兴您的问题已解决。 我将关闭此主题。

    此致、

    Alex