Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C 主题:C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我正在使用 TI F280039C MCU、并使用具有适用于 C2000 的 Embedded Coder 支持包的 MATLAB R2023b。 在 Simulink 模型中、我已配置了 10 个独立的 CAN 发送块 、每个都由分配 唯一消息 ID 和 不同的邮箱索引 。
但是、当我使用来监控 CAN 总线时 矢量独木舟 ,我坚持 仅观察 5 条 CAN 消息 能确保 10Gbps 的 这 5 条消息看起来与对应 优先级最高的前 5 个邮箱 和其它消息在总线上根本不可见。