This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:F280039C 可以传输—通过独木舟在总线上只观察到 5 条消息

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1526020/tms320f280039c-f280039c-can-transmit-only-5-messages-observed-on-bus-via-canoe

器件型号:TMS320F280039C
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在使用 TI F280039C MCU、并使用具有适用于 C2000 的 Embedded Coder 支持包的 MATLAB R2023b。 在 Simulink 模型中、我已配置了 10 个独立的 CAN 发送块 、每个都由分配 唯一消息 ID 和 不同的邮箱索引 。

但是、当我使用来监控 CAN 总线时 矢量独木舟 ,我坚持 仅观察 5 条 CAN 消息 能确保 10Gbps 的 这 5 条消息看起来与对应 优先级最高的前 5 个邮箱 和其它消息在总线上根本不可见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chenyang:

    您可以将该查询发布到 Mathworks/Simulink 论坛吗?  我们无法了解 Embedded Coder 代码生成情况。  如果您使用 TI driverlib CAN API 生成了代码或使用提供的 C2000Ware 示例、则可以进行调试。

    此致、

    Joseph