This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:无法将数据从 CCS V12.8.1 表达式窗口复制到 Excel 或记事本

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513883/tms320f28377d-unable-to-copy-data-from-ccs-v12-8-1-expressions-window-to-excel-or-notepad

器件型号:TMS320F28377D

工具/软件:

您好、  

我当前运行 CCS V12.8.1 、我在 40kHz 下运行中断、并以该速率 (40kHz) 在数组中记录数据。  

当我尝试从“Expressions"窗口“窗口复制数据时、CCS 会冻结。 每次我尝试复制时都会发生这种情况。  

我已尝试清除剪贴板数据。 重新启动 CCS、甚至重新启动我的笔记本电脑。 什么都不起作用。  

我使用 XDS 110 USB 调试探针。  

有人有什么想法我可以做什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    按照本视频中详述的过程操作后、它是否仍然冻结? https://www.youtube.com/watch?v=dE3oN8zTKm4

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于几周没有回复、我会假设问题已解决并关闭主题。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是想提一下,如果我没有自动更新,在面板中,我可以将大型数组(222 个元素)复制到 Excel 中。 这解决了我的问题。